Aim TTi 是 Thurlby Thandar Instruments Ltd. 的品牌,自 1979 年起在英国专业生产测试测量设备。产品包括电源、功能发生器、精密和射频仪器等,创新并注重成本效益的设计以确保 Aim-TTi 产品能为世界各地的工程师提供最优的价值。

即日起至 2019 年 6 月 15 日,Aim TTi 与 e络盟 联合推出热门产品免费申领使用活动,完整填写并提交申请表的工程师朋友,即有机会赢取 Aim TTi 正品仪器设备。

我们将在申请截止后选取 6 名优秀申请者,赠予 Aim TTi 函数发生器或电流测量探头。

活动流程

6月15日前完整填写并提交申请表
6月15日 ~ 6月30日优秀申请者评选 (每款选取各3名优秀申请者)
7月1日 ~ 7月10日寄送产品

免费申领产品介绍

  • NEW

    TGF4042 函数发生器

    (产品编号:2947562)

    建议零售价:人民币 6,175 元

    TGF4042 函数发生器归属于 Aim-TTi 最新的双通道功能/任意函数发生器系列 TGF4000 系列,具有一流的性能和无与伦比的性价比。高达 40MHz 的频率能力与两个相同的全性能通道相结合,可以作为独立发生器或耦合或跟踪模式运行。提供精确的通道到通道相位控制,分辨率为0.001deg。还提供了基于PC的任意波形生成和编辑软件。

    • 15 位或 1µHz 分辨率
    • 频率 80MHz 时,输出高达 10V pk-pk 至 50R(20V pk-pk EMF)
    • 宽带噪声发生器高分辨率脉冲发生器
    • 400MSa/s 任意波形,最高可达 14位
    • 全面的内部/外部数字和模拟调制
    • 两个相同的通道,具有相位控制,耦合和跟踪功能
    • 符合 USB 和 LXI 标准的 LAN 接口,以及可选的 GPIB 接口

    了解更多

  • HOT

    I-Prober 520 电流测量探头

    (产品编号:1908148)

    建议零售价:人民币 5,150 元

    I-Prober 520 是一款突破性的电流测量设备。它可以观察和测量 PCB 轨道和其他导体中(狭小空间内)不能由传统电流探头测得的电流。这包括组成元件的固定电线、集成电路的支脚和 PCB 地平面。 I-Prober 520 使用位置 H 场测量。通过将探头的绝缘尖端放置在 导体上,可以观察和测量从直流到高达5MHz的交流电流。 I-Prober 520 配有夹式环形组件,可将其转换为闭合磁路探头,用于测量电线内从安培到毫安级别的电流。

    • 适用于 PCB 轨道、元器件引线、接地平面直接进行电流观测
    • 峰值 10mA 至 20A 的宽动态范围
    • DC 到 5MHz 的宽带宽
    • 在全带宽下低噪声小于等于 6mA rms
    • 安全等级额定 300V Cat II(600V Cat I)
    • 适于连接任何示波器
    • 高精度通用 H 场探头
    • 可转换为标准“闭合磁路”电流探头

    了解更多

产品申请表

* 申请机型 (请选择)
* 自我介绍 (限800字,须包含个人技能概要、并列举个人代表性项目或者 DIY 作品)
* 申请理由与评测项目 (限800字,评测项目注意考虑您目前具备的评测条件)
* 评测周计划 (限800字)
如有任何关于 Aim TTi、申请机型及技术问题,欢迎留言 (限800字)










请注意,只有在针对您的需求与您联系时, 我们才会使用此信息。

我们尊重您的隐私权,请查阅我们的 隐私条款


* 必填区域

活动条款与条件

  1. 活动概述
    1. 活动组织方:本活动由易络盟电子(中国)有限公司(“易络盟”)推出。
    2. 活动时间:即日起至2019年7月15日。
  2. 活动参与
    1. 以下客户不参与本活动:
      a) 国家工作人员、国家工作人员近亲属或其他与该国家工作人员关系密切的人,或前国家工作人员,他们的近亲属或与他们关系密切的人或客户是政府机构(包括国有企业、国有机构或人民团体)及其代理方和雇员;
      b) 易络盟的董事、高级职员、雇员或代理,或上述各方的亲戚和家属;
    2. 易络盟进一步保留拒绝任何个人、法人或其他实体参与本活动的权利。
  3. 合规性
    1. 活动参与者或其代表应自行负责确保参与本活动符合任何适用的法律或法规、其内部规章制度以及与易络盟签署的任何书面文件的要求。如客户或其代表所遵循的法律法规(包括但不限于美国、英国和中国现行的任何反腐败法)、规章制度或书面文件禁止或限制其参与本活动,那么,任何该活动的参与以及相应请求权利将会无效。
    2. 本活动所提供的奖品是为且仅向合格申请者提供的。在任何情况下,本活动的奖品均不提供给任何客户的代表、代理、雇员、股东或管理人员,也不应被理解为或构成任何形式的商业贿赂。
    3. 因本活动所获得的奖品,客户应当依法如实入账。因客户未履行入账义务导致的任何责任、损失、费用、索赔、处罚等,易络盟不承担任何责任。
  4. 可分性和责任限制
    1. 如本活动条件中的任何条款被适用的法律法规认定为无效或者不可执行,则该条款仅在其自身范围内无效或者不可执行,不影响其他条款的效力。
    2. 对客户参与本活动或参与本活动产生的任何相关责任、索赔、兑现或活动奖品的价值、适用性、适销性、质量或任何与上述内容相关的事件或情形,易络盟或任何其关联方均未作出任何明示或暗示的保证,也不承担任何责任。在法律允许的最大限度下,如果易络盟存在任何上述责任,那么,易络盟与该活动相关的任何责任仅限于相关客户应得的奖品价值。
  5. 数据保护
    任何客户一经申请参加本活动以及/或请求或获得该活动下的礼品,即视为客户同意易络盟在本活动中使用其信息,包括向代理方提供此类数据。客户进一步确认其代表、指定人员和高级人员也同意为该等目的使用其信息,且客户有权代表他们确认同意。如果易络盟在其他情况下(例如市场营销)需要使用此类数据,那么,上述同意不影响易络盟依法应当获得的其他批准同意或权利。欲知易络盟处理个人数据的详情,请登录cn.element14.com查询。
  6. 一般条款
    1. 违反本活动条款:当发生任何涉嫌欺诈、不当行为或违反本活动条款的情况,易络盟将保留以下权利:在认为恰当的情况下采取行动,其中包括:在发出通知或不发出通知的情况下,请示相应政府机关、没收奖品、中止或取消任何客户的活动参与。
    2. 在法律允许的最大限度内,易络盟具有本次活动的最终解释权,并且易络盟保留在任何时候修改本活动条款的权利。