欢迎访问 Raspberry Pi

您可以在本商店中找到所有与 Raspberry Pi 制作、
学习和设计相关的产品和配件

Raspberry Pi 3 B+ 型
1GB RAM

Raspberry Pi3 B + 型是 Raspberry Pi3 系列最新产品,拥有运行频率为 1.4GHz 的 64 位四核处理器、双频带 2.4GHz / 5.0GHz 无线连接、蓝牙 4.2 / BLE,以及更快的以太网和通过独立 PoE HAT 提供的 PoE 功能。

双频无线技术拥有模块化合规性认证,可以将板件设计到最终产品中,而无需进一步的无线合规性测试,从而降低成本并缩短上市时间。

特点
最新型号
預訂
浏览社区
查看视频、引脚分配或提出问题

Raspberry Pi 3 B+ 型
入门包

Raspberry Pi 的理想入门包全新 e 络盟 Raspberry Pi 3 型号 B+ 入门包包含所有必备的 Raspberry Pi 官方产品,可以让您快速、轻松入门

入门包内容:
最新型号
  • Raspberry Pi 3 B+ 型
  • 16GB NOOBS 微型 SD 卡 (OS)
  • 官方 Raspberry Pi 盒子(红色和白色)
  • 官方 Raspberry Pi 2.5A 通用电源
預訂
浏览社区
查看视频、引脚分配或提出问题

入门组件和工具包

使用 e络盟 初学者工具包系列,立即开展您的 Raspberry Pi 项目并开始运行,该工具包提供了开展多种项目所必需的组件。

了解范围

扩展板

扩展 Raspberry Pi 的现有功能,例如启用高清音频和 NFC 功能以及驱动 LED、继电器或电机等。

了解范围

外壳

购买全系列外壳,围绕您的 Raspberry Pi 设备保护、存储和构建项目。有各种颜色和风格供您选择,可以满足您的需求。

了解范围

附件

找到启动 Raspberry Pi 项目所需的所有配件,例如带预装操作软件的 SD 卡、无线安全装置和电源等。

了解范围

视听解决方案

使用包括摄像头、显示屏和声卡在内的大量音频和显示配件构建您自己的平板电脑、设计多房间音频系统,甚至拍摄太空照片。

了解范围

电缆和连接器

探索全系列电缆和连接器,以便将您的 Raspberry Pi 连接到各种配件和外部设备。

了解范围

清仓

参与令人难以置信的优惠活动,购买 e络盟 的最新清仓物品,包括各种 Raspberry Pi 设备和配件。

了解范围

Raspberry Pi 体验

Raspberry Pi 是一种信用卡大小的低成本计算机,可供各个年龄段的用户探索各种实用的电脑编程技巧和活动。

Raspberry Pi 是 Raspberry Pi基金会 的商标。

探索编码

了解如何通过 Raspberry Pi 使用诸如 Scratch 和 Python 等语言进行编程。
您可以利用 Raspberry Pi 实现可在台式电脑上进行的一切操作,例如浏览互联网、播放高清视频、制作电子表格、进行文字处理和玩游戏等。

物理计算

Raspberry Pi 能够通过各种数字项目与外部世界进行交互,例如家庭媒体中心、街机游戏系统、自主式机器人及自动化灌溉系统等

探索编码

了解如何通过 Raspberry Pi 使用诸如 Scratch 和 Python 等语言进行编程。
您可以利用 Raspberry Pi 实现可在台式电脑上进行的一切操作,例如浏览互联网、播放高清视频、制作电子表格、进行文字处理和玩游戏等。

物理计算

Raspberry Pi 能够通过各种数字项目与外部世界进行交互,例如家庭媒体中心、街机游戏系统、自主式机器人及自动化灌溉系统等

最终产品设计

通过从一系列现成的 Raspberry Pi 电路板中进行选择,降低从头开始打造解决方案的成本和复杂性。 无论您要设计哪种应用,完整的扩展板和外围设备生态系统都能让您的创意成为现实。 新型号 3B+ 上的双频无线技术带有模块化合规性认证,可以将板件设计到最终产品中,无需进一步进行无线兼容性测试,从而降低成本并缩短上市时间。

专属 Raspberry Pi 定制服务

所有 Raspberry Pi 板定制版本均可大规模生产
,并提供专门的设计和制造服务。

定制我的 Pi

Raspberry Pi 项目和理念

Raspberry Pi 气象站

这个套件项目超级有趣,20 分钟即可完成,通过使用具有内置 WiFi、Sense HAT 以及初始状态云平台的全新 Raspberry Pi 3 来利用物联网 (IoT)。

了解更多信息 >

PIK3A:Raspberry Pi 3 IKEA Retro 游戏桌

按照此逐步指南的说明,了解如何以最低成本打造一款由 Raspberry Pi 3 提供支持的经典游戏桌。

了解更多信息 >

NoIR V2 - 视频流婴儿监视器

使用 Raspberry Pi 这款最新的 8MP 索尼摄像头,拍摄低光照静止画面和视频。

了解更多信息 >

开始了解 Raspberry Pi 摄像头和 Pi Noir

利用 Raspberry Pi 可以执行很多不错的任务,但是其中最容易和最有益的一种操作非常简单,那就是拍照。我们觉得这就像手机配备了相机一样理所当然……

了解更多信息 >

Ben Heck 的 Raspberry Pi 构建项目

观看每一集 Ben Heck Raspberry-Pi 专题,边玩边学。

观看视频 >

打造居家 LED 咖啡桌

借助 RGB LED 打造一张咖啡桌,并使用 Python 进行编程。

了解更多信息 >