工业

嵌入式计算机

e络盟提供最新的尖端工业嵌入式计算机,适用于当今最苛刻的工业物联网和边缘计算环境。

我们的工业计算机有助于减少停机时间和防止故障,您可以放心。来自行业领先供应商的嵌入式计算机有各种尺寸可选,非常适合空间受限的场景,为实现高性能和可靠性而设计。

为什么是工业嵌入式计算机?

物联网的兴起得益于工业嵌入式计算机、传感器和其他连接技术 (IoT) 的普及。

物联网给企业和社区带来了前所未有的机遇。工业计算机为连接机器、传感器和其他设备提供处理能力和丰富的 I/O 选项。通过利用云计算和无线连接的能力,一台工业计算机几乎可从任何地方收集、处理和共享数据。

它们几乎应用于所有行业,包括能源、医疗保健和制造业。随着传感器和计算机遍及整个社区和企业,IT 故障可能会产生严重的后果。即使只是很短时间的停机,在许多情况下也会带来灾难性的后果。为了满足物联网的需求,它们被设计为全年全天候运行。

适用于恶劣环境
适用于恶劣环境
丰富的连接和 I/O 选项
多个连接
紧凑型设计
紧凑型设计
合规性和支持
合规性和支持
长时间可用
长时间可用
丰富的连接和 I/O 选项
扩展的 IO

精选供应商

Raspberry Pi 计算模块4

Raspberry Pi 4 外型紧凑,功能强大,为嵌入式应用而设计。

Raspberry Pi 计算模块 4 集成了四核 ARM Cortex-A72 处理器、双路视频输出和多种其他接口。提供 32 种型号,具有一系列的 RAM 和 eMMC 闪存选项,可选择是否配备无线连接。

关键功能包括高性能 64 位四核处理器、支持 4K 分辨率的双显示、4Kp60 分辨率的硬件视频解码、8GB RAM、千兆以太网、USB 2.0、双摄像头接口和 PCIe Gen 2x1 接口。可选的双频 2.4/5.0Ghz 无线局域网和蓝牙 5.0 具有模块化认证。

这使得主板在设计成最终产品的过程中,显著减少了一致性测试,从而降低成本并缩短上市时间。可以使用板载天线,也可以使用外接天线套件。

Raspberry Pi RP2040

无论您是拥有 Raspberry Pi Pico 还是另一个基于 RP2040 的微控制器板,入门所需的一切都在这里。

您将获得在 Raspberry Pi Pico 上开始使用 C/C++ 或 MicroPython 的支持,以及使用 RP2040 的其他板的资源链接。此外,还会提供 Raspberry Pi Pico 微控制器板 RP2040 微控制器芯片的技术文档。

案例研究

Raspberry Pi 驱动的机器人农夫
Futurehome:在计算模块上构建的物联网智能家居
Multicomp Pro

定制机箱:
适用于任务关键型应用

支持提供者:

gttwireless

提供资源

2020 年 9 月至 12 月,我们在全球物联网工程师客户群中发起了一项问卷调查。我们共收到来自 60 个国家/地区的 2,095 份回复,其中物联网解决方案工程师的响应最为踊跃。结果全部包含在报告中。

了解如何通过 Raspberry Pi 4 结合使用语音识别和人类视觉,开始开发个人和专业使用的 AIoT 应用程序。

解决方案指南演示了安富利 Ultra96-V2 上使用 Xilinx PYNQ 叠加的二进制神经网络 (BNN) 和量化神经网络 (ANN)。用户将使用神经网络实现图像识别应用,例如 Road Traffic Sign Detection(道路交通标志检测)和 ImageNet Animal Identification(ImageNet 动物识别)。此项目阐述了如何在嵌入式处理 AIoT 尖端应用程序中实现基于硬件的高性能加速模型,而不是在具有自身局限性的软件中去实施。

2020 年 9 月至 12 月,我们在全球物联网工程师客户群中发起了一项问卷调查。我们共收到来自 60 个国家/地区的 2,095 份回复,其中物联网解决方案工程师的响应最为踊跃。结果全部包含在报告中。

Technical resource center

Inspiring information on front-line technologies and applications

顶级供应商