NI 致力于为半导体、电子、交通运输、航空航天与国防、学术等诸多领域的客户提供服务,主要产品包括数据采集与控制、电子测试与仪器仪表、无线设计与测试以及工程教育等。

作为 NI 全球首个提供直销和技术支持服务的分销合作伙伴,e络盟目前能够提供品种最丰富、最完整的测试产品线。

GPIB​仪器​控制​设备

使用​GPIB​接口​将​仪器​集成​到​系统​中

GPIB​仪器​控制​设备​提供​IEEE 488​控制器,​可​兼容​ExpressCard、​PMC、​PCMCIA、​PCIe、​PCI​和​USB​插​槽,​以及​以太​网、​RS485、​RS422​和​RS232​端​口。 一些​型号​可以​控制​多个​GPIB​设备,​其他​型号​提供​持续​的​数据​传输​速率,​且​在​数据​传输​中​无​微处理器​中断。​GPIB​仪器​控制​设备​包括​NI-488.2​驱动​程序​软件​的​许可​证,​为​通过​GPIB​连接​第三​方​仪器​提供​最大​的​可靠性。​这些​设备​完全​兼容​IEEE 488.2,​具有​行业​标准​的​传输​速率,​并​可​通过​NI​软件​轻松​地​进行​系统​配置。

入门​级 DAQ

NI​即​插​即​用​ USB​ 多功能​I/​O​设备​以​经济​实惠​的​价格​提供​了​高​质量​测量,​旨​在​帮助​您​基于​准确​测量​数据​做出​重要​的​决策​和​发现

CompactDAQ

CompactDAQ​系统​可在​任何​距离​和​环境​下,​采集​并​交付​满足​您​测试​需求​的​验证​数据

这些​可​定制​的​便​携​式​解决​方案​由​不同​的​数据​采集​模​块​组成,​可​通过​网络​实现​同步​测量,​帮助​您​将​数据​数字​化,​同时​可​部署​在​更​靠近​传感器​的​位置,​从而​将​噪声​降至​最低​并​简化​了​现场​布线。

阅读 CompactDAQ 手册