在 2019 年 9 月至 12 月期间,我们向全球物联网工程师客户群发出了调查问卷。我们收到了来自 67 个国家/地区的 2015 份回复,其中物联网解决方案工程师的响应最为踊跃。
请向下浏览,了解各项问题的汇总结果。
按地区划分的受访者人数
以下是按地区划分的受访者人数,
总共收到了 2015 份回复。
| 欧洲、中东和非洲 | 878 |
| 美洲 | 724 |
| 亚太地区 | 299 |
| 未标明 | 114 |
性别统计
其中 1831 名受访者透露了自己的性别,96% 是男性,4% 是女性。

1.下列各项中,您觉得在开发物联网解决方案时最需要考虑的是哪个方面?

结果:
- 安全性 47%
- 通信可靠性 23%
- 生态系统 13%
- 边缘设备可靠性 10%
- 数据查看/分析简易性 7%
我们最近的调查显示,47% 的人在考虑物联网解决方案时将数据安全和保护视为最重要的问题(比去年的调查结果下降了 5%)。提供商和开发者比以往任何时候都更加警惕,积极努力地实施最好的加密和安全技术,力争让他们的解决方案做到无懈可击。通信可靠性仍然是人们关心的第二大问题;“物联网”本身就意味着不可忽视连接的设备及连接的可靠性。

2.对于物联网您最关心的是什么?
35% 的受访者认为,实施任何物联网解决方案时,安全性永远是第一考虑因素,这主要是由于从物(机器)和人那里收集到的数据非常敏感且涉及个人隐私。在将来,加密会变得司空见惯,而且无处不在。发起物联网项目的企业将物联网安全性视为重中之重。

3.您觉得未来 5 年内以下哪一项会跻身顶端物联网产业?
智能家居和工业自动化与控制这两个领域占比均为 22%,成为未来 5 年内物联网市场中的前两大垂直市场。这并不奇怪;各种智能设备在我们的日常生活中已随处可见,例如与智能音箱(Amazon Alexa 或 Google Home)对话,外出时通过智能家电和智能安防来照看房子。即使在工业物联网领域,也有越来越多的制造工厂正在向全面自动化转变。从机器人制造和组装,到车队管理及为了减少故障停机时间而进行的预测性维护,一直到最终客户交付。
请看下面按行业划分的回应情况:
| 工业自动化与控制 | 22% |
| 智能家居 | 22% |
| 智慧城市 | 16% |
| 人工智能 | 13% |
| 能源管理 | 10% |
| 运输 | 8% |
| 可穿戴技术 | 6% |
| 其他 | 2% |
了解更多有关工业自动化与控制应用的信息。

6.您认为哪项因素最能增加物联网的优势?
| 互操作性 – 认证标准 | 35% |
| 易于开发 | 35% |
| 需要开放性标准 | 32% |
| 连接标准 | 32% |
| 需要数据隐私政策 | 24% |
| 被公共部门采用 | 18% |
| 能耗 | 17% |
物联网这个词大家都已非常熟悉,但现实是,物联网仍有很长的路要走;这才只是刚刚开始。与去年的数据相比,“互操作性”(占比 35%)和“易于开发”(占比 35%)仍然是加快物联网实施的两个关键因素,但两者又直接相关,不可分割。建立可遵循的标准或协议将使物联网实施更加容易;这样,所有类型的机器和设备都将能够实现互通,使用收集的数据/信息。

7.贵公司在自行构建物联网产品中承担领导角色的可能性有多大?
| 0 - 25% | 43% |
| 26% - 50% | 24% |
| 51% - 75% | 16% |
| 76% - 100% | 16% |
物联网行业正在快速发展,但仍需克服在安全性、互操作性、连接性和数据所有权方面的几大挑战。尽管如此,该行业似乎能够比以往更好地解决这些挑战;我们可以看到,越来越多的人正以更强的信心来领导物联网市场(从去年的 9% 上升到今年的 16%)。我们还可以看到,那些在物联网市场信心较弱的公司占比已经下降(从去年的 54% 下降到今年的 43%),这说明对该技术的信心正在增强。

8.贵公司开发物联网解决方案的主要原因是什么?
| 我们是创新者 | 33% |
| 因为有市场需求 | 25% |
| 为了简化并改善人们的生活方式 | 20% |
| 物联网战略是我们的商业目标/焦点 | 11% |
| 我们紧跟市场趋势 | 9% |
物联网势不可挡,越来越多的企业希望加入这场革命,并乘势而上。调查结果显示,物联网解决方案的需求很大,越来越多的企业想从这个市场分一杯羹。33% 的受访者认同,正有越来越多的初创公司和创新者纷纷提出卓越创意,而去年该比例为 26%。但是,仍然有一小部分仅仅是跟风者。
9.在哪方面您能从物联网数据获取最大价值?
物联网设备可收集大量有用的数据,帮助企业做出重大决策。但这些企业在哪个领域/方面获益最大呢?根据调查结果,“运营应用”仍然占据首位。事实上,该数据比去年增长了 6%。“运营应用”包括优化工作场所和资源,降低运营成本并最终提高企业盈利能力。其次是“客户关怀应用”(32% 的受访者)。收集的数据有助于企业在医疗、零售等行业提供线上或线下的个性化服务。
下面是受访者对此问题的回应。
| 运营应用 | 50% |
| 客户关怀应用(售票、支持、维护) | 32% |
| 移动应用程序 | 30% |
| 商业智能和数据分析(例如SAP、Tableau) | 29% |
| ERP 系统(例如SAP、Oracle、Sage、Microsoft) | 12% | CRM(例如Salesforce.com) | 5% |


10.您的物联网设备使用的是什么编程语言?
开发者在嵌入物联网设备的应用中会用到多种不同的编程语言,例如 C/C++、Java、JavaScript、Python 和 PHP,仅举几例。根据调查,C/C++ 以 70% 的受欢迎度仍然占据首位(比去年增加 8%),然后是 Python(47%),之后是 Javascript(22%)。
下面是受访者对编程语言问题的回应。
| C/C++ | 70% |
| Python | 47% |
| Java Script | 22% |
| 其他 | 9% |
11.您的物联网云端使用的是什么编程语言?
与之类似,物联网云技术的开发使用最多的语言依次是 Python、Javascript 和 Node。令人吃惊的是,与去年相比,Python 的受欢迎度大增,以 52% 的占比赢得了更多受访者的偏爱(去年为 32%),Javascript 也以 42% 的占比从第三跃居第二(去年为 27%)。对于初涉云技术的新手和初创公司,Python 语言比 Java 更加高效,更容易用优雅的语法进行解释,这使其在很多领域成为进行脚本解释和快速应用开发的绝佳选择。
| Python | 52% |
| JavaScript | 42% |
| Node | 24% |
| 其他 | 16% |


12.在边缘设备和云端之间您更倾向于使用哪一种通信类型?
物联网是有关连通性的技术,需要用不同类型的解决方案来满足从短距离到长距离连接等不同需求。“WiFi 连接”今年的受欢迎度为 67%,仍然排名第一,这归因于它的长距离和处理率优势(得益于芯片上使用的集成有 WiFi 接口的低功率微程序控制器)。蓝牙(BLE 5.0)的受欢迎度也大幅上升,从去年的 27% 跃升至 35%。“蜂窝网络连接”的受欢迎度没有太大变化,但最新的 5G 技术很可能成为蜂窝连接技术领域的游戏规则改变者。
| WiFi | 67% |
| 蜂窝网络(4G/LTE) | 38% |
| 低功耗蓝牙(BLE) | 35% |
| LoRa | 21% |
| 1-SubGHz | 7% |
| 其他 | 6% |
| SigFox | 5% |
了解更多有关不同的无线技术的信息。
13.您使用什么硬件元件设计物联网网关?
单板计算机仍然是构建终端产品的首选平台。结果显示,有 54% 的开发者使用单板计算机(例如 Raspberry Pi、BeagleBone Black、Arduino 等),原因在于这种设备易于使用,有助于加快上市速度,并最小化开发成本和风险。其他人更喜欢使用个人设计(30% 的受访者)或由芯片提供商提供的开发平台 (13%)。
下面是受访者对此问题的具体回应。
| 常见的单板计算机 | 54% |
| 个人设计 | 30% |
| 芯片提供商开发平台 | 13% |
| 其他 | 2% |


14.在物联网解决方案中您倾向于使用哪一个云服务提供商?
从调查结果来看,采用个人云的趋势仍在继续(30% 的受访者),而这其实已在预料之中。企业更偏向于拥有数据的所有权和完全控制权,由于没有月度订阅费用,更难以从外部攻破,速度更快,且可以在本地访问,难怪在受访者中大受欢迎。公共云服务的呼声紧随其后,分别是 Amazon AWS 占 23%,Microsoft Azure 占 20%,Google Cloud 占 18%。IBM Watson 仍在尽力在物联网开发者中争夺自己的粉丝(仅 4%)。
下面是受访者对此问题的具体回应。
| 个人云端解决方案 | 30% |
| Amazon Web Services | 23% |
| Microsoft Azure | 20% |
| Google Cloud Platform | 18% |
| 其他 | 5% |
| IBM Watson | 4% |
15.您认为最常见的传感器技术类型是什么?
传感器是物联网解决方案的重要组成部分,它们是系统的眼睛和耳朵,捕获物理世界的关键信息,并将这些物理参数转换为可以测量的电信号。传感器种类繁多,哪些类型的传感器在物联网应用中更常用?据调查结果显示,环境传感器是最常用的传感器类型(45% 的受访者)——用于测量温度、湿度、压力、气体等。根据受访者 (26%) 表示,运动传感器是物联网中第二常用的传感器类型。
点击以阅读更多有关物联网应用中不同传感器类型的信息。
| 环境 | 45% |
| 运动 | 26% |
| 光电/图像 | 15% |
| 健康监测 | 8% |
| 音频 | 5% |


16.您是否在物联网设计中使用人工智能?
根据调查结果,49% 的企业已经在物联网实施中使用了人工智能,机器学习(ML)是使用最多的人工智能类型,受欢迎度为 28%,其次是基于云的人工智能(19%)。但是,51% 的受访者在犹豫是否使用人工智能,因为他们是初次接触该技术或是在寻找实现人工智能技术的专业知识。
下面是受访者对此问题的具体回应。
| 否 | 51% |
| 是 - 机器学习 | 28% |
| 是 - 云计算/物联网大数据 | 19% |
| 是 - 图像分类 | 16% |
| 是 - 机器人技术 | 14% |
| 是 - 神经网络 | 14% |
| 是 - 语音识别 | 10% |
| 是 - 虚拟/增强现实 | 6% |