鼎力创新,光耀前行
打造明日物联网创新中心
自动化应用、前沿、视频监控、智慧城市、医疗、汽车及交易活跃的市场。
Micron® LPDRAM
产品描述
人工智能和机器学习将为各行各业带来新一代物联网解决方案。由此,我们需要在低功耗和高性能之间取得最优平衡。
Micron 供应业内最齐备的 LPDRAM 产品组合之一,提供行业领先的 LPDDR4 和尖端的 LPDDR5 产品。我们提供各类产品,帮助您为设计选择最佳方案,在低功耗和高性能之间达到完美平衡。
应用
- 移动设备 – 手机和平板电脑
- 消费品 – DTV、数码相机、可穿戴设备、PMP/MP3 播放器、便携式游戏机、个人导航设备
- 网络 – 机器对机器 (M2M) 设备、USB 加密狗
- 安全 – 指纹探测器、数字监控
- 汽车 – 信息娱乐、ADAS、通信、集群
- 工业/医疗 – 病人监护仪、除颤器、便携式超声仪
- 客户 – 笔记本、超薄本、可翻转和可拆式笔记本
- 图形 – 便携式游戏
Micron LPDRAM 的设计优势
- 低功耗
通过超低电源电压和待机电流延长电池寿命。 - 高性能
借助业界最快的移动 LPDDR4 提供 4266 MT/s 的数据传输速率,利用最新的 LPDDR5 实现高达 6400 MT/s 的数据传输速率。 - 温度范围
在温度极端环境中保持高性能。 - 产品组合广度
增强设计灵活性,扩大迁移路径的密度和封装范围。 - 测试和可靠性
采用经严格的质量和可靠性测试的部件,包括符合 ISO9001 和 TS16949 严格要求的 Micron 汽车产品线,切实提升可靠性。 - 区域技术支持
专家设计工程师和当地 FAE 为您独一无二的设计挑战助力。
Micron® 汽车和工业 SSD
产品描述
利用 Micron SATA 和 PCIe NVMe SSD 提升尖端汽车电子系统和工业级应用的性能和可靠性,将我们久经考验的客户端 SSD 产品组合扩展到汽车和工业领域。
- 扩展的温度范围 - 承受极端环境,包括工业温度范围(M500IT:–40°C 至 85°C,2100AI:–40°C 至 95°C)、汽车温度范围(2100AT:–40°C 至 105°C)以及自适应热节流。
- 强大的数据安全性 - 借助行业领先的基于硬件的动态加密、安全固件下载和加密擦除来保护数据。
- 数据路径保护 - 保护通过 SSD (2100AI/AT) 的用户数据。
- 断电保护 - 保护静态数据,发生意外断电事件时确保数据的完整性。
- 响应性能 - 与传统硬盘驱动器相比,可显著缩短启动、文件和应用程序加载时间。
- 低功耗 - 与普通硬盘驱动器相比,功耗显著降低。
应用
- 汽车 – 车载信息娱乐、导航和驾驶员信息、自适应驾驶员辅助程序、黑匣子。
- 工业 – 工厂自动化、机器人、交通、医疗、国防、零售、工业网络、视频监控。
焦点:Micron 的 IT SSD 通过了全球国防行业最严苛的考验
- 工业级设备是全球国防工业的必备品。Micron 与 DRS Technologies 携手打造的 M500IT SSD 已成为其最大客户之一美国陆军的首选产品。DRS Technologies 是一家为军队提供集成产品、服务和支持的领先供应商。
- DRS 开发、制造和支持各类系统,致力于满足关键任务的军事保障需求,提升具有成本效益的商业化作战技术。
- DRS 面临着消费级产品所带来的挑战,这些产品并非针对现代作战人员面临的恶劣环境而设计。此外,专为此种环境设计的现有“加固”存储成本过高。
- 为此,Micron 开发了 M500IT SATA SSD,用于满足汽车和嵌入式行业的需求。汽车行业的严格要求与国防工业极其相似。
- 我们借助早期访问工程样本驱动和分析测试来支持 DRS,产品和路线图齐头并进,因此 M500IT 完全能够胜任 DRS 最热门的战术计算机平台。
Micron® 工业 microSD 卡
产品描述
由于物联网的持续创新,基于 IP 的视频监控系统已成为主流。它现在可用于保护工业设施、关键基础设施,甚至进行居家监控。
前沿存储技术 - 录制视频并将其存储在摄像机中,而不是通过网络集中录制设备进行录制和存储。该技术正迅速获得认可,在 IP 视频监控应用中的采用也日趋广泛。
选择专为 IP 视频监控摄像头设计的 microSD 卡,可以提供录制冗余,并能优化网络负载降低的情况,从而带来更多价值和提高系统性能。此外,它还支持部署 TCO 较低的无 NVR 架构。
为什么 Micron 工业 microSD 卡适用于前沿存储应用
- 耐用性高(32GB 至 1TB)
支持 3 年全天候无间断的高质量视频录制。 - 出色的录制性能 优化的固件提供稳定的性能,支持全天候无间断的高质量视频录制,同时将帧丢失降至最低。
- 工业品质 稳定可靠,品质卓越,平均无故障时间 (MTTF) 达 200 万小时,年化故障率达 0.44%;可靠性为当前 NVR 中使用的监控 HDD 的 2 倍。
- 健康监测智能工具 用于 IP 摄像机集成的健康监测功能可以报告卡的使用情况和剩余寿命,并可集成到系统软件中,以便向最终用户发布提醒。
Micron® NAND 闪存和 mNAND
产品描述
随着物联网设备的商品化,数十亿台设备将连接到互联网,并且每台设备都具有嵌入式代码或用户数据存储。NAND 技术提供的存储设施可用于存储情景化世界所需的关键 IP 和数据。
Micron 的 NAND 闪存器件,有 128Mb 到 2Tb 的密度可选,用于存储数据和代码。低密度 NAND 闪存适用于 STB、数字电视 (DTV) 和 DSC 等应用,而高密度 NAND 闪存最常用于数据密集型应用,如 SSD、平板电脑和 USB 驱动器。一直以来,我们都在努力降低 NAND 设备的成本 /GB。而随着光刻工艺的频繁收缩,设备的生命周期趋于缩短。NAND 需要一个内部或外部控制器,以及用于纠错码 (ECC)、坏块管理和磨损均衡的特定固件。
汽车应用
- 高级驾驶员辅助系统
- 集群/仪表板
- 信息娱乐
- 行车记录仪
工业应用
- 工厂/楼宇自动化
- 销售点
- 能源
- 运输
- 航空航天与国防
- 监控
- 医疗设备
消费者应用
- 数字电视 (DTV)
- 机顶盒 (STB)
- 家庭自动化
- 数码摄像机 (DVC)
- 数码相机 (DSC)
- 增强现实/虚拟现实 (AR/VR)
- 可穿戴设备
e.MMC 内存的工作原理
Micron 的 e.MMC 存储器将 NAND 闪存设备和符合 JEDEC 的控制器集成在一个行业标准的 BGA 封装内。这种单包解决方案在内部管理操作(例如磨损均衡、坏块管理和设备映射),简化了系统开发工作。此外,e.MMC 还实现了内部错误处理,减轻了主机处理器的负担,优化了系统性能。

e.MMC 为设计带来的四大优势
- 广泛的产品组合
提供汽车级、工业级和消费级 e.MMC 解决方案,满足您的特定需求。 - 超强耐力
构建的产品具有 e.MMC 所独有的超强耐力。 - 灵活性
您可以尽情挑选适合的产品:
• 行业标准 153 球 BGA
• 符合 JEDEC 标准的 100 球 BGA;
布线更简单,电路板成本更低,信号完整性更出色 - 符合汽车标准
适用于汽车应用的最高品质和最长产品寿命,来自符合汽车标准的 e.MMC 存储器。