PXI 系统

使用 NI 的易扩展 PXI 平台构建高性能混合测量系统。

PXI 是一种先进的测试和测量解决方案,它结合了机箱、控制器和模块等硬件和软件组件,以应对复杂的测量和自动化挑战。该平台以其灵活性和可靠性而闻名,工程师们使用该平台构建高性能混合测量系统,用于验证测试和生产测试。

NI 徽标

相较于传统盒式仪器,PXI 不仅为工程师提供了所需的高性能,还缩短了测试时间并降低了测试成本。模块化与软件连接非常适用于需要精确的多通道混合测量解决方案的高级测试应用。

特别适合以下场景:

  • 电子设备的生产测试系统
  • 自动化验证测试
  • 多通道、高速度测试应用
  • 综合性仪器、传感器和电气测量

为什么选择 PXI?

灵活且可扩展

拥有无与伦比的准确性、可靠性和时序同步功能,能够跨多个模块或机箱进行同步以实现系统扩展。随着技术和要求的变化,为您定制和扩展测试系统。

高性能

在测试和测量应用中,为您提供无与伦比的仪器性能、数据吞吐量和低延迟。

软件定义

利用平台的开放式架构,使用 NI LabVIEW、Python 和其他语言开发特定应用所需的测量和分析程序。

充满活力的生态系统

供应商、集成商和顾问遍布全球,让您获得无限的定制和支持服务。

PXI 系统组件

PXI 系统由三个主要硬件组件组成:机箱、控制器和模块。系统软件可让您自定义设置,可帮助您配置、显示和自动执行测量,可为您分析数据和共享报告。

机箱

机箱是 PXI 系统的主体,相当于 PC 的机械外壳和主板。机箱为系统提供电源、冷却和通信总线,并使仪表模块同步。机箱尺寸从 2 个插槽到 18 个插槽不等,无论您需要的是便携式、台式、机架式系统,还是嵌入式系统,均能满足所有应用的需求。

控制器

NI PXI 控制器为嵌入式控制器或远程控制器。嵌入式控制器包含无需外部 PC 即可运行 PXI 系统的一切功能,远程控制器方便您通过台式机、笔记本电脑或服务器计算机来控制 PXI 系统。

选择您的模块

自动化测试用 NI 软件

包含的软件

InstrumentStudio 是一款基于交互式配置的软件,工程师可以在单一环境中控制和配置仪器、运行测量功能以及开发和调试测试序列。

工程师使用 InstrumentStudio 软件执行以下操作:
  • 通过仪器开机、自动测量和调试来验证硬件功能
  • 同时与多台仪器、非 NI 硬件和测量功能进行交互
  • 将各种编程语言得出的测量结果与通用用户界面集成

提升测试系统的开发效率

LabVIEW 是工程师用来开发自动化研究、验证和生产测试系统的图形编程环境。

工程师使用 LabVIEW 执行以下操作:
  • 加速开发灵活的测试系统
  • 自动操作和控制任何仪器
  • 执行数据采集、分析和报告

简化自动化测试过程

TestStand 是一款测试执行软件,可加快工程师在验证和生产过程中的系统开发和部署。

工程师使用 TestStand 执行以下操作:
  • 快速开发、部署和管理自动化测试系统
  • 通过内置的自动调度智能并行测试产品,以优化仪器的使用和测试时间
  • 集成和排列各种编程语言编写的测试
  • 记录测试结果并共享到本地和网络数据库

了解 CompactDAQ 的实际应用

使用 NI PXI 和 LabVIEW+ 软件视频系列,在更短的时间内完成更多测试