欢迎使用 Raspberry Pi 5

性能、连接和多功能。 一体式产品!

全新!Raspberry Pi 5 B 型号,4GB、8GB 和 16GB 内存

Raspberry Pi 5 基于获得非凡成功的 Raspberry Pi 4 开发。 与前代产品相比,它的 CPU 性能提高了 2-3 倍,GPU 性能显著提升,同时还改进了相机、显示器和 USB 接口。

这些接口改进是通过 Raspberry Pi 内部设计的 RP1 I/O 控制器芯片来实现的。 我们首次在旗舰产品上推出 Raspberry Pi 芯片产品!

Raspberry Pi 5 B 型的技术规格

  • 2.4GHz 四核心,64-bit Arm Cortex-A76 CPU,具有 512KB L2 缓存, 以及 2MB 共享 L3 缓存
  • VideoCore VII GPU
  • LPDDR4X-4267 SDRAM(发布时可提供 4GB 和 8GB SKU)
  • 2.4 GHz 和 5.0 GHz 802.11ac Wi-Fi
  • 蓝牙5.0/蓝牙低功耗 (BLE)
  • Micro SD 卡槽,支持高速 DR104 模式
  • 2 × USB 3.0 端口,支持同时 5Gbps 运行
  • 2 × USB 2.0 端口
  • 千兆以太网,支持 PoE+(需要 PoE+ HAT)
  • 2 × 4 通道 MIPI 相机/显示器收发器
  • PCIe 2.0 x1 接口,用于连接速度更快的外设
  • 5V/5A DC 电源(支持 PD)
  • Raspberry Pi 标准 40 引脚针座
  • Raspberry Pi 标准 40 引脚针座
  • 实时时钟 (RTC),由外部电池供电
  • 板载电源按钮

Raspberry Pi 5 板

Raspberry Pi 2GB

Raspberry Pi 2GB

Raspberry Pi 4GB

Raspberry Pi 4GB

Raspberry Pi 8GB

Raspberry Pi 8GB

Raspberry Pi 16GB

Raspberry Pi 16GB

Raspberry Pi 5 配件

注:Raspberry Pi 5 用户需要新电源和新外壳。

新的! Raspberry Pi Compute Module 5 and Development Kit

Coming soon...

Raspberry Pi 是一款价格便宜、信用卡大小的电脑,使各年龄段的用户都能探索广泛的实用电脑编程技巧和活动。

研究编码

使用 Raspberry Pi 学习如何用 Scratch 和Python 等语言编程。Raspberry Pi 能够执行您所期望的台式电脑能做的一切,从浏览网页和播放高分辨率视频到制作电子表格、处理 word 文件和玩游戏。

物理计算

Raspberry Pi 能通过各种数字项目,从家庭媒体中心和电脑游戏系统到自主机器人和自动灌水系统,与外部世界交互。

最终产品设计

通过从一系列现成的 Raspberry Pi 电路板中进行选择,降低从头开始打造解决方案的成本和复杂性。无论您要设计哪种应用,完整的扩展板和外围设备生态系统都能让您的创意成为现实。新型号 3B+ 上的双频无线技术带有模块化合规性认证,可以将板件设计到最终产品中,无需进一步进行无线兼容性测试,从而降低成本并缩短上市时间。

Raspberry Pi 对照表

 新! Raspberry Pi 5Raspberry Pi 4 B 型Raspberry Pi 3 B+ 型Raspberry Pi 3 B 型
处理器芯片组Broadcom BCM2712,运行频率为 2.4GHz 的 Cortex-A76 64 位 SoCBroadcom BCM2711,运行频率为 1.5GHz 的 Cortex-A72 64 位 SoCBroadcom BCM2837B0,运行频率为 1.4GHz 的 Cortex-A53 64 位 SoCBroadcom BCM2837 64 位四核处理器,为以 1.2GHz 运行的单板计算机供电
GPUVideoCore VIIVideocore VI @ 500MhzVideocore IV @ 400MhzVideocore IV @ 400Mhz
处理器速度QUAD 内核 @2.4 GHzQUAD 内核 @1.5 GHzQUAD 内核 @1.2 GHzQUAD 内核 @1.2 GHz
RAM4GB 和 8GB LPDDR4X-4267 SDRAM1GB、2GB 或 4GB LPDDR4 SD RAM1GB LPDDR2 SD RAM1GB SDRAM @ 400 MHz
USB2 个 2.0 USB 端口 2 个 3.0 USB 端口 (5Gbps)2 个 2.0 USB 端口 2 个 3.0 USB 端口4 个 2.0 USB 端口4 个 2.0 USB 端口
最大功耗/电压5A @ 5V(已启用 PD)3A @ 5V2.5A @ 5V2.5A @ 5V
GPIO40 针40 针40 针40 针
PCIe1 个 PCIe 2.0 接口不适用不适用不适用
以太网端口千兆以太网,支持 PoE+(需要 PoE+ HAT)千兆以太网通过 USB 2.0 提供的千兆以太网(最大吞吐量 300Mbps)
WiFi双频段 2.4Ghz 和 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac 无线局域网双频段 2.4Ghz 和 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac 无线局域网双频段 2.4Ghz 和 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac 无线局域网内置
蓝牙 LE蓝牙 5/BLE蓝牙 5/BLE蓝牙 4.2/BLE内置
视频2 个 微型 HDMI 端口(最高支持 4kp60 )2 个 微型 HDMI 端口(最高支持 4kp60 )1 个 HDMI1 个 HDMI
实时时钟 (RTC)RTC 和 RTC 电池连接器不适用不适用不适用
车载电源按钮
electronical-license
Trade Account