物理计算和教育服务
使用我们的教育平台、软件和资源启发下一代工程师,使他们能够发展自己的未来。
创造更美好的未来
micro:bit、Arduino和Raspberry Pi等最新设备用于向儿童、学生和成年人展示使用大量配套材料创建技术。
了解电子工程工作场所中使用的软硬件系统设计体系结构和原理。学习一些世界顶级科技公司(如Arm、Microchip和Texas Instruments)的各种在线课程和配套教学套件,并为您的学习或职业生涯中的下一个挑战做好准备。
所有这些都得到了我们的 element14 社区的支持,为世界各地的学生、教育者和技术爱好者提供了宝贵的信息来源。
介绍新一代编码, element14 具有需要在教室或编码俱乐部启用物理计算的所有设备和配件。最新系列的教学板和微控制器使所有年龄段的学生能够轻松愉快地协同学习编码。让学生从小接触编码和现实生活的技术项目,有助于揭开技术的神秘面纱,并使他们更深入地了解自己在日常生活中使用的工具,这对未来的许多工作都至关重要。
对于几台新笔记本电脑的费用,学校或学院可以利用硬件设备、安全学习环境(编码平台)、课程计划和教具等多种方式设置他们的计算和计算机科学课程。
学生受项目启发可使用这些板是成为未来创新者的第一步。提供前所未有的硬件“gut”访问级别、最新系列的教学板、DIY机器人和开发套件,使您和您的学生能够将他们的想法变为现实。
计算机和软件正在改变一切…… 我们正处于“第四次工业革命”指出,这次革命以上世纪中期开始 的数字革命为基础。
计算机、智能手机、智能系统和其他技术几乎融入了我们日常生活的方方面面。随着计算技术的进步,我们必须教育青少年和工作的成年人,使他们在计算世界中茁壮成长。
对策不仅仅是记住事实或学习仅适用于特定任务的技能,特别是当可以通过技术更快、更准确地完成这些任务时。对策在于反映当今技术驱动型世界需求的技能以及人类特有的并在可预见未来仍会保持的能力。
此处有儿童应学习计算机科学的5个重要原因:

机器人到来,要学会控制……
+ 更多信息
初学者(5-11岁)
激发所有年龄段儿童的创造力,WonderWorkshop机器人让开发新技能变得有趣。凭借游戏的力量,儿童可以在学习任何技能水平编码的同时,创造出新冒险。这些机器人可以直接走出盒子,具有响应性和互动性,包括多极内置电机、传感器、LED和音频功能,以激发儿童想象力。

micro:bit
袖珍式计算机为老师和学生而设计和制作,现已证明该计算机是伟大教育的成功案例,全球学校儿童在动手动脑方面的设备超过200万台。micro:bit极易于使用,从出箱开始准备启动,具有所有能力的编码编辑程序选择,包括Blocks、JavaScript、Python、Scratch 3.0和Microsoft MakeCode。

CodeBug
只要“bug”是好的,CodeBug则提供一种有趣且引人入胜的方式来构建交互式设备,使所有人都能使用物理计算和可穿戴电子产品。它的bug(如形状)、闪烁的 LED和非常简单的启动使这成为幼儿开心地了解计算和电子产品的理想入门产品。

WonderWorkshop
激发所有年龄段儿童的创造力,WonderWorkshop机器人让开发新技能变得有趣。凭借游戏的力量,儿童可以在学习任何技能水平编码的同时,创造出新冒险。这些机器人可以直接走出盒子,具有响应性和互动性,包括多极内置电机、传感器、LED和音频功能,以激发儿童想象力。

机器人产品及更多信息
向我们的小朋友打招呼!
可编程机器人易于构建并成为游戏的乐趣,是在课堂上流行的工具,用可移动的物理设备启发儿童。我们有一系列机器人和机器人制造套件,可与我们的平台配合使用,同时也可作为独立式教育机器人。
查看所有机器人产品Clubs & Dojos

中等教育(11-18岁)
通过一系列设备将“数字世界”带入课堂,使您的学生能够采用互动和“操作”方法,在控制现实解决方案的现实生活设备时,不仅学习编码,而且还能解决问题和进行逻辑思维。
设计和开发以下所有特色产品,其目的是通过互动、引人入胜和包容的方式启发学生了解数字世界;为他们提供了拥抱未来的完美开始。教师的配套内容使计划和执行课程更容易达到适合学生能力的水平。

micro:bit
为老师和学生设计独特的袖珍式计算机系统。Micro:bit帮助启发所有年龄和技能水平的学生通过编码探索他们的创造潜力。
它易于使用,出箱即用,具有所有能力的编码编辑程序选择,包括Blocks、JavaScript、Python、Scratch 3.0和Microsoft MakeCode。
micro:bit教育计划是所有年龄段及更高等能力水平学生的理想教育计划。

Arduino
Arduino教育致力于使教育者使用必要的软硬件工具创建更多的操作性和创新性学习经验。
作为受欢迎的教育平台,Arduino 是众多教育产品和项目的核心,为跨课程研究提供了创新技术。由Arduino技术提供动力的机器人和玩具可用于引入物理学习、逻辑、构建技能和问题解决。Arduino的沉浸式教育环境通过基于项目的学习促进创建过程,重点是学生互动和团队协作。

Raspberry Pi
教授、学习和使用Raspberry Pi制作。Raspberry Pi是世界上最受欢迎的小型计算机,旨在促进全球课堂上的计算机教学。其低成本、可用硬件、庞大的配件生态系统和多语言教材/课程计划使其成为11岁以上儿童的理想物理计算选择。学生可以在安全的独立式沙盒环境中学习编码,而不会有损坏昂贵硬件、丢失文件、重置操作系统或在线访问带来相关保障风险的危险。

机器人产品及更多信息
机器人到来!
一系列使用Arduino和Raspberry Pi 操作的机器人和机器人产品使学生能够学习如何开发、编码和控制他们的机器人或机器人组件,以完成日常任务和挑战。通过机器人学向学生介绍解决问题的理论和创造性解决方案的理想。
查看所有机器人产品Clubs & Dojos

高等-大学/职业教育(18岁以上)
发现漏洞并对物理计算世界感到兴奋的学生继续积累其学习经验,制定这些支持产品和软件的在线课程帮助学生或启发工程师学习和使用电子工业中的最新技术和解决方案。

Raspberry Pi
使用Raspberry Pi小型平价计算机学习Scratch和Python等语言程序。Raspberry Pi具备通过各种数字项目与外界互动的能力,提供许多令人振奋的学习和发展编码技能的方式。
提供了这些板的大量学习资源,包括向课堂、课程支持等介绍Raspberry Pi的指南。

Arduino
Arduino技术用于 开发。教师和学生使用Arduino板学习编程和机器人学,并创建低成本的科学仪器。在大学,Arduino广泛应用于工程、物联网、机器人学、艺术和设计等领域。
随着项目和教程的持续增加,Arduino成为为学生、教育者、制造者和工程师提供可自由访问知识和支持的世界社区。

BeagleBone
这些板是具有当今台式电脑扩充性的低成本计算机,但体积并不庞大,无需付费,没有噪声。BeagleBone板简化了高级网络启用和GUI启用设备的物理计算。BeagleBone板具有开放源开发平台, 为来自裸金属和Arduino/Wiring风格编程的Android、QNX、Ubuntu和Windows Embedded以及web工具的开发环境提供支持。
工具和实验室用品
所有满足您教育需求的产品,从构建“班级宠物机器人”到在大学实验室安装最新技术。
测试和测量
软件解决方案
Premier Farnell提供主要工程软件分销商的竞争价格,具有专为学生和专业人士设计的包装和许可证。

为学生
Matlab和Simulink - 查看带有Raspberry Pi、Arduino、BeagleBone等板的MathWorks捆绑
LabVIEW - Schematics和PCB设计的CAD软件
呼叫+65.6788.0200 了解更多关于我们的学生版软件解决方案的信息。

为专业人士
编译器和IDE - 编译器和集成开发环境(IDE)软件是编写和翻译各种类型代码的重要工具。
EDA、ECAD和MCAD工具 - 利用电子设计自动化 (EDA)软件创建您的电子电路概念,并采用模拟法对其进行验证,而无需物理电路板。电子和机械计算机辅助设计(ECAD/MCAD)软件可帮助您创建和修改2D和3D格式的设计,包括图表和布局。
OS和中间件 - 操作系统(OS)管理计算机所需的基本功能,而中间件则提供了OS与应用程序和/或数据库之间的桥梁。