NI / EMERSON

NI
NI

About National Instruments

美国国家仪器 (NI) 公司 致力于提供先进的测量和自动化解决方案,是引领创新潮流的卓越品牌。借助 NI 全面的产品和软件组合,工程师、研究人员和科学家可突破技术的界限,将创意变为现实。 NI 提供多种先进的解决方案, 包括数据采集系统、 嵌入式控制和监控设备以及 LabVIEWDIAdem和 FlexLogger 等软件。借助这些强大的工具,用户可以显著缩短开发周期、优化性能并提高整体工作效率。

通过与 element14 的合作,NI 可确保客户不仅能够轻松买到其先进产品,同时还可享受到 element14 提供的优质服务和支持。element14 的专业知识与 NI 在提供可靠、高性能解决方案方面的承诺相得益彰,让工程师和创新者更容易将构想变为现实。 探索 element14 上丰富的 NI 产品,充分释放您项目的潜力。凭借 NI 的先进解决方案及 element14 对客户满意度的承诺,您可以简化工作流程,推动创新,并在电子技术、机器人、研究等领域取得显著成果。

2023 年 10 月,艾默生公司完成了对 NI 的收购。此次收购 NI 进一步提升了艾默生公司作为全球自动化领导者的地位。 NI 目前已成为艾默生公司“软件与控制”部门的“测试与测量”业务单元。“测试与测量”业务单元的总部将继续设在美国德克萨斯州的奥斯汀。

CompactDAQ - 可定制数据采集系统

现有存货!

CompactDAQ 是一种具有成本效益的台式物理和电气测量方法。将用于特定传感器且经过调校的 I/O 模块与专为 DAQ 应用程序而优化的软件配对。

Software Solutions

NI LabVIEW

LabVIEW

LabVIEW 提供了图形化编程功能,可以帮助您可视化应用的各个方面,包括硬件配置、测量数据和调试。

LabVIEW+ Suite

LabVIEW+ 套件

LabVIEW+ 套件是由 LabVIEW、TestStand、DIAdem 和更多 NI 软件组成的软件包,测试专业人员可用它来完成从日常工作到克服最具挑战性困难的所有工作。

DIAdem

DIAdem

DIAdem 是一款数据管理软件,可用于测量数据汇总、检查、分析和报告。

FlexLogger

FlexLogger

借助 FlexLogger,您无需编程,只需使用 NI 数据采集硬件即可构建灵活且可扩展的数据记录系统。

Hardware

C Series Input & Output Modules

C 系列输入和输出模块

为 CompactDAQ 或 CompactRIO 系统提供数字输入和输出功能。C 系列数字模块可与一系列工业开关、传感器和设备交互。

MioDAQ

MioDAQ

在带有用户可编程 FPGA 的单个 PXI 模块中提供模拟 I/O 和数字 I/O 的组合,以进行板载信号处理以及自定义系统定时和同步。

CompactDAQ Chassis

CompactDAQ 机箱

CompactDAQ 机箱具有 USB、以太网或 WiFi 连接功能,并提供多个插槽,可创建模拟 I/O、数字 I/O 和计数器/定时器测量的组合。

CompactRIO Controllers

CompactRIO 控制器

CompactRIO 控制器是一款坚固耐用的嵌入式控制器,非常适合需要波形采集、高速控制或信号处理等功能的应用。

PXI Digital Multimeters & Bundles

PXI 数字万用表及套件

PXI 数字万用表或 DMM 具有 AC/DC 电压、AC/DC 电流、2 线或 4 线电阻、频率/周期测量功能以及二极管测试功能。

PXI Oscilloscopes & Bundles

PXI 示波器及套件

PXI 示波器是一款灵活的软件定义式仪器,可用于时域和频域测量,且具有 PXI 平台的优点。

PXI Controllers

PXI 控制器

PXI 控制器为 PXI、CompactPCI 和 PXI Express 系统提供了高性能、紧凑型的嵌入式计算机解决方案,并配备了集成 CPU、硬盘等标配功能。

PCIe Devices

PCIe 设备

多功能 I/O 设备拥有具有不同通道、采样率、输出率和其他功能的 I/O,以满足许多常见的测量要求。

传感器与换能器
办公, 计算机与网络用品
半导体 - 分立器件
半导体 - 集成电路 (IC)
嵌入式计算机, 教育与制造商电路板
工业 SBC 和嵌入式系统
工具与生产用具
开关与继电器
无源元件
无线模块&适配器
机壳, 机箱及机架
自动化与过程控制

新产品

electronical-license
Trade Account