LED照明

LED射灯

LED射灯和LED聚光灯的采用代表了LED照明行业的一个关键目标。通过提供免焊互连中心,TE Connectivity公司让Bridgelux RS和Lumileds Luxeon S LED的安装变得非常简单,从而可以使用标准的M3螺丝连接到散热器或PCB。

在下面的框图中,可以发现关联产品为使用Bridgelux RS或Lumileds Luxeon S LED的LED射灯系统提供了完整的安装解决方案,这样就可以使你的射灯产生经济效益。我们可使用有源透镜、散热器、导热胶带和螺丝来填充TE Connectivity的LS/BR型免焊LED插座。

更多信息

有关Lumileds Luxeon S LED的更多信息
 
Luxeon S系列侧重于零售聚光灯和射灯,并在3000K CCT下提供密集清晰的光束的同时,具有“摆脱分档”的效果。
 
有关Bridgelux RS LED的更多信息
 
Bridgelux RS阵列LED取代了金属卤化物灯和紧凑型荧光灯的传统光源,提供了3100与8500流明之间的精确、可控的照明 - 是零售、街道、空旷区域和高顶棚照明的理想选择。

更少

将鼠标停留在图形上可查看为解决方案推荐的相关产品: