LED照明

太阳能LED信号灯

太阳能LED信号灯可以从阳光获取能量,因此适合在无法架设电线,但是需要控制交通情况的区域作为信号灯。

太阳能信号灯的电源系统中安装有太阳能板,用于将未经使用的能量存储在电池中,充当备用电源。这些LED信号灯中通常包含三种单色(红、黄、绿)的高亮度LED。

更多信息

这些LED全部受MCU控制,而MCU根据预设程序向LED驱动器发出开关指令,这样LED信号灯就可以正常工作。MCU也可以通过RS-485端口接收来自交通信号控制盒的控制信息或控制网络中的GPRS模块发出的信息。此外,MCU还可以监测太阳能电池和铅酸电池的工作状态,并判断是否发生了异常情况,是否需要调整。

太阳能LED信号灯使用阳光充当能源,因此无需传统电源,所以可以减少环境污染。大规模采用这些信号灯可以有效节能,并为全球能源危机的解决作出贡献。

更少

将鼠标停留在图形上可查看为解决方案推荐的相关产品: