LED照明
RGB LED混色
一个单独的LED裸片只能发出以下三基色之一的单色光:红、绿和蓝(称为RGB)。要发出更多种颜色的光,需要结合使用三个LED发光二极管来实现RGB混色。通过控制各基色的通道开关,可以产生七种常见的颜色。要产生七种以上的颜色,各个颜色通道应该可以改变亮度,而不仅仅是开或关。常见控制方法是PWM,在这种方法中,工作周期范围决定可用亮度级别。可用级别越多,可生成的颜色种类越多。除了在城市室外装饰性照明、舞台照明设计、家庭装修照明和LED显示矩阵之类的应用中非常流行之外,最近在LCD背光照明和投影仪中也可以发现RGB混色技术的应用。
要实施不同RGB混色模式,每个LED发光二极管需要使用专用信号来调光。一种方法是使用具有三个或更多通道且可单独控制各个通道调光的单个驱动器。另一种方法是使用三个驱动器,分别在三个通道上供电和实施调光功能。显然,前一种方法使用的驱动器较少,适合使用低电流和大量LED的背光和显示矩阵等应用。后一种方法可在装饰性照明等大功率应用中使用。
此外,还需要MCU来驱动LED驱动器,才能执行调光功能和存储LED的颜色配置。对于混色要求更精确的应用,应使用颜色传感器和温度传感器监测混色输出和提供反馈。
RGB混色中使用的LED通常依赖于应用要求 - 可在这些应用中使用高亮度或大功率LED。主要供应商包括Cree、安华高科技、Lumex和威世公司。美国国家半导体、安森美、德州仪器和凌力尔特科技公司提供LED驱动器。
将鼠标停留在图形上可查看为解决方案推荐的相关产品:
用于对LED执行控制和调光,存储LED的颜色配置,以及接收传感器的反馈。
点击查看完整的部件列表
为LED提供恒定电流。设计人员可以使用具有三个通道的单个驱动器或具有单个通道的三个驱动器来为单色LED实施调光功能。
点击查看完整的部件列表
可以是包装在一个LED内的三个颜色发光二极管,或者三个单色LED。
点击查看完整的部件列表
混色之后检测三基色的成分,并将结果发回MCU
点击查看完整的部件列表
监测温度并将信号发回MCU,以确保在较大的温度范围内保持稳定输出
点击查看完整的部件列表
对于LED光学产品
请点击此处