替代能源
实际正弦波太阳能逆变器设计中用于高端桥的沟槽IGBT
和低端IGBT不同,太阳能逆变器全桥中的高端IGBT在高频(通常为20 KHz)下需要调节。要实现这种性能,新一代的IGBT(即沟槽IGBT)是此项工作的完美选择。由于利用了新的die结构,沟槽IGBT可以在更短的关闭时间(以纳秒为单位)内执行,从而导致更高的切换频率(范围为数十KHz)。 更多信息
对于沟槽IGBT,相同的包装可以显著提升功率密度(与 平面IGBT相比),从而大大降低切换损耗。因此,可以减小所需散热器大小,以及整体逆变器大小。
另一方面,由于低端IGBT以低得多的频率(50-60 Hz)整流,所以通常最好使用传导损耗性能较佳的平板IGBT。沟槽IGBT具有低损耗和高切换频率性能的明显优势,是太阳能逆变器中高端桥的完美选择,还适用于UPS、感应加热、SMPS和频率转换器应用。更少