替代能源

太阳能微逆变器

太阳能微逆变器的运行基于数字信号控制器(DSC),后者拥有强大的算法,可同时提供离网和并网逆变器的性能,因此可在一台设备上实现MPPT(最大功率点跟踪)、充电管理、逆变和与电网相连等功能。微逆变器带有电池充电管理、逆变电路和继电器。

更多信息

电池充电管理中包含直流-直流模块,以及用于检测输入/输出电压和电流的电路。它在DSC控制下提供MPPT和充电管理功能。逆变电路由四个电路构成:

  1. 使用用于减少输入电压纹波的滤波电容器实施的输入滤波器电路;
  2. 一个升压电路,其中包含一个肖特基二极管、一个电感器和一个DSC驱动的MOSFET,用于将电池提供的低直流电压(通常为12-36V)提高到高直流电压;
  3. 一个单相全桥逆变器,其中包含四个由DSC驱动的MOSFET,用于将高电压直流电转换为50-60Hz交流电;
  4. 一个输出滤波器电路,使用两个电感器和一个电容器来消除输出电压的谐波。
继电器的作用在于既可以为交流负载供电,也可以在DSC的控制下将电流引到电网。微逆变器连接到家用电器和电灯之类交流负载时,可在任何情况下开启继电器。但是,如果逆变器连接到电网,继电器则应保持关闭,除非继电器的输出端与电网之间发现了电压和相位匹配。逆变器可显示工作状态、输入/输出电压和电流。还具有配置必要参数以确保正常工作的键。更少