替代能源

监控与数据采集系统

大型风力发电场中可能有成百上千个风力涡轮机一起工作。为了确保此类风力发电场安全、可靠、经济地运行,必须使用SCADA(监控与数据采集)系统来监控整个风力发电场和执行故障诊断。SCADA系统采集和处理从风力发电场和单个涡轮机收集的数据,以确保最高效率和安全性 - 自动或在操作员的指示下执行。典型的SCADA系统由多个RTU(远程终端单元)和一个工作站组成。

更多信息

RTU主要负责采集数据和实施控制。RTU通过不同接口收集数据,这些接口指示实时信息,如涡轮机状态、有功/无功功率、舱内环境条件、变电站状态,以及整个风力发电场的天气条件。然后通过以太网将这些数据发送到工作站,这样操作员就可以将指令发送回RTU,以便实施各种操作,如关闭涡轮机,测试和重置,以及操纵子系统,包括偏航控制、节距控制和发电机控制。必要时,操作员可使用各RTU上安装的人机界面执行现场控制。此外,如果超出了工作参数,RTU还可以自动关闭涡轮机。

工作站由数据服务器、网络设备和人机界面组成。工作站是控制中心,用于监视一般信息(如所安装容量、工作状态和风力发电场的天气条件),使用图形拓扑管理风力涡轮机,以及供授权用户通过因特网以Web方式接入系统。此外,还具有以下功能:生成统计信息,导入和转换拓扑图,以及在各虚拟涡轮机与关联的物理涡轮机之间实施同步。更少

将鼠标停留在图形上可查看为解决方案推荐的相关产品: