人工智能 (AI) 的时代已然来临!
人工智能 (AI) - 整个人类历史和一切时代最伟大的革命之一!
我们正体验着人工智能带来的巨大潜力,通过增强和扩展人类能力帮助企业更快、更高效地达成业务目标。人工智能驱动的分析技术和实时洞见正帮助工业企业以快于他们同行的速度转型业务,增长收益和扩大市场份额。从物流和医疗到汽车和制造业,AI 都有所助益。
那么,究竟什么是人工智能?它是一项令人兴奋的智慧技术。AI 用于开发能像人类一样行动和思考且能帮助人类取得技术进步的智能系统和机器。由于计算机的日益小型化、可负担的传感器成本、无处不在的网络以及世界各地“智能”设备滚雪球般的可用性,可以轻松收集和解释大量的信息。专业分析师或机器学习正在为更精确和优异的算法铺平道路,这些数据进而有助于作出更完善、更知情的决策。
AIoT 电子书时代
立即下载人工智能的类型
人工智能是一个包罗万象的概念,它将人类智能融入到机器中。AI 进一步衍生出机器学习(ML)——AI 的子集。机器学习利用数据和经验自动调整算法。再进一步,就是深度学习 (DL),它又是 ML 的一个子集,可以利用深层神经网络模拟学习过程。

人工智能
一个程序包罗万象的概念,可以像人一样感知、推理和行动。人工智能接收数据并根据预设的参数和规则进行操作。

机器学习
人工智能的子集,展示了接收数据集、从数据中学习、然后更改、更新或改进算法以提高整体性能的能力。

深度学习
机器学习的子集,基于深度人工神经网络进行学习,以代表模式。系统理解大量的信息,识别模式和趋势,并以有用的方式做出反应。

神经网络
人类大脑启发了神经网络的整个概念。它融合了一系列强大的算法集和计算模型,经精心设计以识别模式。神经网络通过各种机器感知、标记或汇集原始输入解读数据。
入门资源
特色产品

Portenta H7 - 适用于 AI 的小而强大的 IoT 模块
全新的低功率 IOT 模块,为 AI 边缘处理和工业应用解决方案与机器人而设计。它由双核 Arm Cortex-M7 和 Cortex-M4 处理器驱动,与大部分 Arduino 库、Python、Javascript 和 Tensorflow Lite 直接兼容。
立即购买
来自 Microchip 的 Wi-Fi 智能设备使能套件
使用 Wi-Fi 智能设备启用套件,可以更快地将使用 Alexa 的语音控制功能添加到现有应用中。通过该套件,您可以使用 Alexa 兼容的智能扬声器或 Alexa 应用程序控制板的通用输入/输出 (GPIO) 与应用程序连接、集成传感器和更改 LED 颜色
立即购买
带有内置 Alexa 的 NXP i.MX RT 语音解决方案
面向用于 AWS IoT Core 的亚马逊 Alexa 语音服务 (AVS) 的 EdgeReady MCU 解决方案采用 i.MX RT 转换处理器,让开发人员能够快速、轻松地将 Alexa 语音助手功能添加到自己的产品。
立即购买
采用 Omron HVC 的机器视觉
内置的人类情况识别装置被称为“人类视觉组件”(HVC) 系统,赋予机器视觉能力,使它们能够以更加自然的方式与人们交互。它可以识别多达 10 种不同的功能,例如人类面部表情、性别、年龄、凝视和眨眼。
立即购买
Ultra96-V2
Ultra96-V2 是 2018年发布的 Ultra96的升级换代产品。如同 Ultra96,Ultra96-V2 是基于 Arm 和 Linaro 96Boards 消费者版 (CE) 规范的 Xilinx Zynq UltraScale+™ MPSoC 开发板。Ultra96-V2 采用 Microchip 认证射频模块设计而成,将会在全球更多国家和地区发售。
立即购买
BeagleBone® AI
BeagleBone® AI 是一款高端单板计算机,面向爱好执行机器学习和计算机视觉简化的开发人员。BeagleBone® AI 包括运行速度为 1.5 GHz 的双核 ARM Cortex-A15、16GB 板载 eMMC 闪存、SuperSpeed USB Type-C 接口、千兆以太网及双频无线连接。
立即购买
Raspberry Pi 4 计算机
Raspberry Pi 4 B 型是广受欢迎的 Raspberry Pi 系列电脑的最新款产品,与上一代产品 Raspberry Pi 3 B+ 型相比,处理器速度显著提升,拥有丰富的多媒体表现,充裕的内存和更出色的连接性。
立即购买